This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:相同的输入和相同的输出

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55289, TPS61288, TPS55165-Q1, TPS552892, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241784/tps61288-same-input-and-same-output

器件型号:TPS61288
主题中讨论的其他器件: TPS55165-Q1TPS552892、TPS55289、 TPS61022

您好、您能在 TPS61288中告诉我  

我的输入是11.1V 锂电池、我要将其升压到12V。

当电池电压为12V (即 VIN = VOUT)时、将会发生什么情况 Tps61288工作并提供稳定的输出12V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、zuhaib、

    当输入接近输出时、该器件将 TRIG 最短导通时间限制。

    输出纹波在重负载下会变得非常大。

    有两个级、

    1.电压由于最短导通时间而上升

    2.由于输出高于目标而导致的压降。

    除非在输出侧具有非常大的输出电容、否则不建议在这种情况下工作、尤其是在重负载下。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应,请告诉我 ,我们可以为稳定的12V 输出升压提供的最大输入将是什么。

    另外、请告诉我、我们必须保持输入与输出之间的差异。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、zuhaib、

    它的计算方法如下、

    最小占空比= TON_MIN*FS_MAX=110n*600k=0.066

    因此、最大输入电压应为 Vo*(1-占空比)=11.2V。

    输入和输出之间的差值不同、您可以像我一样进行计算。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    好的、那么我认为这个 IC 将不适合我的应用。

    我的应用是使用11.1V 锂电池.

    它的电压较低为9V、较高为12.6V。

    我想要12V 的稳定输出、您能帮我找到适合我的低成本应用的 IC 吗?

    谢谢..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、zuhaib、

    使用降压/升压转换器怎么样?

    您能否提供输出电流?

    您可以看看 TPS552892和 TPS55165-Q1。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查找两个器件  

    TPS55289

    TPS552892

    两者都是相似的、只是略有不同、  

    我 在 webench 仿真中找不到 TPS552892、因此我使用了 TPS55289。

    当我设置 Vin min 12.6V Vin max = 12.6V Ioutmax = 1.5安培时

    12.2V Vin max = 12.2V Ioutmax =高于5安

    13V Vin max = 13V Ioutmax =高于5安培

    为什么是这种行为、那么我要检查电压范围中的 Iout 最大值、结果是当输入电压为12.3V 到12.9V 时  

    IOUT 最大值限制为1.5安培。

    当 IS 电压等于或小于12.2伏和13V 或更高时,只有 Iout 最大值约为5安培。

    为什么会这样? 以及如何解决此问题  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、zuhaib、

    我没有发现像你这样的问题。

    您的设计是否受频率和功率损耗的限制?

    请参阅这篇文章、

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=F421249F1A77FA97

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、如果将范围放在该范围内、则 Imax 将高于1.5

    但为了得到一个实际的想法,当电压范围达到12.3到12.9 Imax 被限制为1.5你可以自己检查它,让 Vin 和 Vmax 在输入时相同.

    现在,当我在输入端连接锂电池时,我的电池被充电至12.6V,输出电压为12V。 在这种情况下,电流仅为1.5安,直至电压低于或等于12.2伏。  

    请在结束时验证这一点、因为您应该有一些其他资源来测试这一点。

    您的快速反应也让我感到惊讶、这些快速反应希望将来也能实现相同的结果、因为它将简化我的 IC 选择。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、zuhaib、

     不管您是在描述 Webench 的缺陷还是在描述您的设计配置文件、我都有点困惑。

    Webench 仿真可能有一些错误、我认为 TPS552892适合此情况。

    此外、您可以使用 Pspise 模型和计算工具验证设计。

    建议您对自己的设计进行清晰的描述、如输入和输出。

    我将邀请 TPS55289的专家来跟进您的问题。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确保在输入电压为9V 至12.6V 的范围内、我将获得稳定的12V 电压、并且 I max 不会降低太多、这样我就可以继续

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zuhaib:

    您需要的最大输出电流是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望输出电压为12V/2.5安、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zuhaib:

    好的、那么 TPS552892在不需要 I2C 功能时非常适合您的应用。 如果您需要 I2C 编程、可以选择 TPS55289。

    我可以问问这个项目的应用和产品类型是什么吗? 您想要汽车版吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个电源产生12.6V/2.5安培和11.V 锂电池组备用电池升压至12V 当存在12.6伏和12v 都连接在一起时,设备由主电源供电当断电时12V 将在那里,系统由电池供电。

    我们的应用是通过电池充电器12.6V/2.5安培和12V/2.5来运行物联网网关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bryce,

    您能帮助我选择电感器和 comp 引脚组件以及数据表中的  计算看起来非常复杂吗?您是否有计算器?如果没有、您可以直接为我提供组件的值和额定值。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zuhaib:

    感谢您的反馈。

    我仍然感到困惑、12.6V 和12V 是否会连接在一起? 您有什么相关的方框图吗?  

    请参阅随附的 TPS552892计算工具、如果未使用 I2C、则可以使用 TPS552892。

    您可以在完成后将原理图发布在此处、以便我可以为您进行检查。

    e2e.ti.com/.../0842.TPS552892-Design-Calculation-V1.0.xlsx

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryce 您好、请分享 TPS61288的相同工具。

    是的,我肯定会上传原理图供您参考一旦完成,我会告诉你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zuhaib:

    请参阅下面的 TPS61288计算工具。

    https://www.ti.com/lit/zip/slvrbh4

    此致、

    字节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Bryce 这是结果后,我已经给出了输入为2.8-4.2 V .

    VOUT = 5V 2.5安

    计算得出的有效输出电容为49.60。 但选择的有效值为100uf。 那么我必须使用什么。

    还请告诉我需要使用的电感值和电流、请直接给我建议值、我会将其融入我的设计并完成原理图、完成后、我还会与您分享布局供您审阅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zuhaib:

    有效值是您使用的实际值、需要大于计算值才能确保纹波。

    在您的案例中、TPS61288似乎超过了设计。 在这种情况下、建议使用 TPS61022。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否告诉我、您为什么说 IT 是过度设计?

    哪些因素超出 IC 的规定限制、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zuhaib:

    对于输入 2.8-4.2V 和输出 5V 2.5A、电感器电流约为5A 峰值、

    TPS61288的峰值电流为15A、最大输出电压为18V。

    所以、 我说过、它设计过高。

    在这种情况下、您可以选择具有更小尺寸和断开功能的 TPS61022。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先,请告诉我,我的设计的峰值电流是否为5 A,IC 的最大电流是否为15安培,我的电流已经很低了,所以它是如何过度设计的,请说明。  
    此外,请告诉我,我必须提供的最小输入是什么,以及我可以从5V 输出获取的最大电流是什么,这样设计就不会被夸大。  
    请详细说明、因为我已经处于设计阶段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,布莱斯,请看看我附上了我的设计文件的事情. Fergus 说这是过度设计请帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zuhaib:

    根据 您的申请要求,我同意 Fergus 的说法。 TPS61288和 TPS61022都正常。 但 TPS61022更适合、因为 TPS61288的电流限制太大、因此您需要选择具有更高饱和电流的电感器、因此尺寸和成本也会增加。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我也将使用同一 IC 在 VIN 8.4-12.6下升压12V。

    这就是我使用此 IC 的原因、以便我们也可以为其他设计批量订购一次。

    根据您的建议、我也会测试 TPS61022。

    同时、请提供电感器建议、并请验证其他元件及其值、请告知我。

    谢谢。此

    致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zuhaib:

    再次确认、您是否会将 TPS61288与输入电压8.4-12.6和输出电压12V 配合使用? 此器件不适用。 推荐我们在上面讲到的 TPS552892。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,错误我写了12.6V 它是8.4V 只12V 输出.

    让我们重点关注 输入 2.8-4.2V 和输出 5V 2.5A

    请为我的设计建议电感器和其他值。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryce 您好、请查看我的原理图并根据需要推荐电感器值或带有电流的器件以及其他元件。 请...

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zuhaib:

    以下是我的评论。

    1.建议选择饱和电流较高的电感、电流 Isat 太小。 该值应高于峰值电流限值15A。

    2.我看到输出端1000uF、因此建议将 R9从9k 更改为100k 以获得更高的相位裕度。

    3.建议在输出侧添加一个0.1uF 电容器、并将其靠近 PCB 布局上的 Vout 和 GND 引脚放置。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Bryce 谢谢你的评论,

    电感器选择对我而言始终是一项艰巨的任务、您能不能提供一些器件型号供我参考并提供所需的电流和电感值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zuhaib:

    您可以在数据表第14页的8.2.2.2电感器选择器件中找到它。