This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840:手动复位时复位脉冲宽度极短

Guru**** 2384980 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3840
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244605/tps3840-extremely-short-reset-pulse-width-when-manual-reset

器件型号:TPS3840

大家好、

合作伙伴希望 在其新产品中使用 TPS3840、并有以下问题。

当它们向该器件的 MR 引脚输入低电平(480ns)时、尽管它们将脉冲宽度设置为15~45ms、但会生成宽度极短(270ns)的复位脉冲。 他们不知道为什么会发生这种情况、因为 TMR_PW (典型值为300ns)条件似乎已得到满足。

您能回答以下问题吗?

  1. 该问题的可能原因。
  2. TMR_PW 的最大值
  3. 针对此现象的对策

非常感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H· S·霍里  

    您能分享您观察问题的波形吗?  

    此致

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    友藤山  

    在我们通过邮件讨论此问题时、我将关闭此主题。  

    此致

    Trailokya