This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP41013:1s 电池充电

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP41013, BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242228/pmp41013-1s-battery-charge

器件型号:PMP41013
主题中讨论的其他器件: BQ25731
 
您好、
使用此设备为1s 电池充电时、我是否需要更换任何部件? 如果有、请告诉我。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS56339器件将包括一个升压转换器。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    昌基

    很抱歉我们的回复延迟了。 我们的许多团队成员现在外出度假。 我已在 PMP41013的原始设计人员中循环介绍。 他应该能够很快回复您。

    此致、

    余盛阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、ChangGi、BQ25731支持1S-5S、但我们没有使用单节电池 BAT 测试进行测试、我认为我们可以通过 PIN18将其配置为1S、请参阅 D/S。 如果你需要一个专用的1S BAT 充电器、我认为降压更具成本效益、你可以再开一个 TT、所以 BQ 充电器专家可以很快来参加。

    Br

    最大值