This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:在最小输入电压和输入功率增加时 PFC MOSFET 发热

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244580/ucc28180-pfc-mosfet-heat-at-minimum-input-voltage-and-input-power-increases

器件型号:UCC28180

尊敬的团队:

我已经为我们的项目使用了 UCC28180 PFC 升压 IC。 但我们 在测试过程中会遇到以下问题。

1. PFC MOSFET 发热迅速并损坏,在最小输入电压即100VAC 和负载390V@1A 时输入功率也会增加。

我附上了该文件的.xls 设计文件。

此致、e2e.ti.com/.../Design-calculation.xls

维韦克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢您对 UCC28180提出疑问。

    我已经检查了计算结果、它们看起来很好。 唯一需要注意的是、补偿电路在90V 输入下进行了优化。 您可能需要再次进行检查。

    关于 MOSFET 发热问题、您必须检查 MOSFET 上的电压和电流、看它们是否处于 SOA 范围内。

    其次、请调整栅极驱动电阻器(来自 OUT 引脚)以优化开关性能、这会再次使器件升温。

    第三、确保 PFC 的过程开启顺序。 由于此 IC 没有 BO/BI 电路、因此请确保已应用了交流电、然后您打开继电器(浪涌电流限制继电器)、最后打开控制器。

    最后请重新检查使用的 MOSFET 类型、可以使用英飞凌 C7系列或类似产品针对 CCM PFC 应用进行优化。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    1.我们检查了 MOSFET 电压和电流,它在 SOA 中工作。

    2.我们已经按照我们的要求对 PFC IC 的栅极电阻进行了微调(即调谐:10E 和关:10E )。

    3.对于开启顺序,我们只检查 PFC 部分: 1. 接通 PFC IC 至 Vcc 引脚的15V DC、并在输入端子上施加输入电压。

    4、MOSFET 规格:我们采用了与 英飞凌 C7系列相当的产品。 [它是 Rdson 40m Ω,电压:600V ID: 85A @ 25°C 63A @100°C。]

    我们的设计 在230V 交流电下正常工作、但在低于150V 交流电压- 100V 交流电压时会出现问题。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    谢谢你的答复。

    我建议检查电压环路补偿、更改 Cvcomp - 4.7uF、Cvcomp_p - 0.47uF、Rcomp - 17.8k

    电流环路 ICOMP 电容器至2700pf

    将 Rsense 降至15m Ω

     将输出电容器680uF、

    希望您具有必要的浪涌限制二极管、并根据数据表建议在 ISENSE 引脚上布置适当的二极管。

    另请检查电感器是否随着电压降低而接近饱和。

    希望这些更改将有助于改善结果。 在进行这些更改并进行测试后、请告知我们您的观察结果。

    有一个参考设计几乎与您所工作的功率级别相同。 请在下面找到链接。 您还可以使用此设计交叉检查布局。

    https://www.ti.com/lit/df/tidrt45a/tidrt45a.pdf?ts = 1688547774958&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Freference-designs%252Findex.html

    安全门、

    哈里什