This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:软启动问题

Guru**** 2505585 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244602/ucc256402-soft-start-issue

器件型号:UCC256402

您好
我们将为200W 项目使用 UCC256402 LLC 控制器(28V 输出)
我们的软启动存在问题。 在初始条件下、斜率非常高、它在非常短的时间内上升至20V。 我们尝试了 LL/SS 引脚电容器和电阻器的不同组合并更改了软启动预充电值。 但斜率是相同的。 我们可以减少它吗?
通道1:输出电压
通道2:LL/SS 引脚

此致、

上午

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

     您能帮助为您的电路提供 LLC 储罐/变压器、Cvcr_H、Cvcr_L 和 LL/SS 器件的实际参数吗?  这是一个联合的调查系统,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LR=73uH、Cr=20nF、Lm=455uH、 Cvcr_H=47pF、 Cvcr_L=5.6nF (后来增加到6nF、但无变化)、  

    LL/SS 引脚:

    初始软启动时间为10ms

    参数为 C=68nF、Rupp=549k、Rlower=309k

    现在我们需要30ms 的软启动

    C=220nF、Rupp=309k、Rlower=150k。

    我们还使用了330nF 和相应的电阻器、但初始斜率相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

     我用仿真模型来检查、发现第一次开软启动不是很好、我用 C=220nF 来检查 VLL_ini、Rupe=309k、Rlower=150k。 它接近0.2V。 我不知道变压器匝数比、我只是假设它为1/0.14、然后我将 VCR 电容更改为  Cvcr_H=26pF、Cvcr_L=3.3nF、 如以下28V/0.5A 下的仿真图所示:

    如果更改为28V/8A、则改善了第一级的开环软启动。

    在这种更改的情况下、200W 运行应由 VCR 电压检查、它显示 VCR_PK=5V、内部 Vcom=4V、 没关系、开启启动槽电流< 4A、如果检查28V/0.5A、内部 Vcomp 为2V、突发模式现在不太容易进入、如果您需要突发模式、则需要优化这些 VCR 电容和 BMT 设置值。

    请注意、您可以设计 VCR 电容值、以保证从内部 Vcomp 保证最大 VCR 和光模式的突发模式设置

    仅需通过以下示例引用该公式、

    要 调整 第一级开路软启动性能、我们可以考虑在 SS/LL 上添加初始电压、以便可以实现以下启动频率。 同时、您可以在此过程中检查储罐电流、以查看是否可以控制 pk 储罐电流、

    为了实现30ms 的总体启动时间、反馈电路上的第二个软启动阶段也很重要、请 在我的仿真电路中参考。

    好的、看看这是否对您有所帮助。