This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:BQ40Z50-R3

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242121/bq40z50-bq40z50-r3

器件型号:BQ40Z50

我尝试 使用适配器进入关断模式、 节电关断  如果电池电压较低、但即使所有条件都得到满足、它似乎也不起作用。 可能会出现什么情况

[PWR_SAVE_VSHUT] 已置位

  

。 最小电芯电压(持续) [2300] < PS 关断电压 [2500] 和 NoLoadRemCap() [0] ≤μ F PS 空载电阻电容和 [0] RSOC = 0% [0] 并且必须设置[REST]位。 [设置] 不存在充电器 NB []中的所有值都是我的电池的预设值 向萨米·乔西致敬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sami、您好!

    您不能将 PS 无负载资源上限的值设置为0,它必须为1或更高才能符合要求。 固件检查使用"<"符号、因此如果两者都为0、则不符合要求。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何怀亚特

    非常感谢。

    此致 Sami