This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62872:TPS62872Z0WRXSR 的远程 SENSI 线路的设计规则

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244668/tps62872-design-rule-for-remote-sensi-line-of-tps62872z0wrxsr

器件型号:TPS62872

联系人

我们使用 TPS62872Z0WRXSR 设计电源电路。
TPS62872Z0WRXSR 具有两种类型的遥感线路(VOSNS、GOSNS)。

您能给我们讲一讲遥感线路的设计规则吗?
例如、我们需要线 宽、 VOSNS 和 GOSNS 像差分
接地护罩、其它肛门和电源间隙。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Uchi:

    遥感线路作为差分对、必须 直接连接到具有较低阻抗路径的负载点。 最好不要靠近噪声敏感线路。

    您可以对远程布线使用正常宽度8mil。 数据表第10.5.1节提供了详细说明、并且 我们为器件提供了评估模块(EVM)设计、可提供布局指导以进行器件验证。  https://www.ti.com/tool/TPS62873EVM-143

    如果您还有其他问题、请告诉我。

    谢谢。

    Tanvee