This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF70:用于输入电压和管理的器件

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244828/ref70-device-for-vo-vin

器件型号:REF70

大家好、

您能帮忙检查一下我们是否具有基准器件、哪个 Vo 比 Vin 更大?

例如:

输入电压:4.75V 至5.5V

Vo:5V

谢谢。

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!  

    输出将严格跟随输入直至 VIN > VO +压降。  

    此致

    Trailokya