This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF35:EN 控制

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244469/ref35-en-control

器件型号:REF35

大家好、

我想用附加的电路来对 REF3518进行 EN 控制。
但是、即使 EN 引脚通过1MΩ Ω 下拉、它也将输出。 除非它是82kΩ、否则它不会关闭。 为什么?

请告诉我如何计算下拉电阻器值。

您能告诉我在超低功耗应用中控制 EN 的电路吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,圣二郎  

    您是如何实现交换机的? 您能否使用 SPDT 开关、其中一端直接连接到 GND。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trailokya-San、

    它由 FET 进行开关。
    即使移除了 FET、1MΩ Ω 下拉电阻仍将输出。
    已确认将 EN 连接至 GND 会将其关断。

    请告诉我、为什么只能通过100kΩ 或更低的下拉电阻将其关闭。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明星产学  

    它将 Δ R 1MΩ 为高阻态、这就是它不关闭的原因。 您可以移除1M 和 FET 并将 EN 引脚直接连接到 BJT 集电极吗? EN 引脚的电流非常低、它具有足够的 VIH 和 VIL 裕度、可实现小压降。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trailokya-San、

    我们希望通过上拉电阻来减小电流、因此我们设计了此电路。

    当用1MΩ Ω 上拉时 EN 引脚电压"Vin-RPU*ien"是否正确?

    禁用时是否有任何电路计划可降低电流消耗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明星产学  

    RPU 是1Mohm 和 IEN 最大值是0.1uA。 因此 RPU 上的压降将为100mV。 这应该不是任何问题、因为您的 VIN 将> 1.8V + DO。

    您可以使用 推挽逆变器配置、因为 PNP 的关断电阻器大于1m Ω 并且消耗的电流更少。 这也应该起作用。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trailokya-San、

    我还有一个问题。

    什么是"清洁 EN"技术?

    如果不需要启用控制、是否可以在 EN 端子悬空的情况下运行?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明星产学  

    纯净 EN 是指 EN 和 VIN 之间没有直流电流路径、因此在 EN 被拉至低电平时不会从电源获取额外电流。  

    您可以将 EN 引脚保持悬空、器件将始终工作。 确保寄生和使能引脚<30pF。  

    此致

    Trailokya