This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV2862:超低可闻噪声

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244496/lv2862-minuscule-audible-noise

器件型号:LV2862
主题中讨论的其他器件:LMR51606

您好!

我已经~了我们的第一个原型、并且输出似乎在针对我们的负载进行很好的调节、负载的平均负载为~μ A 7mA、峰值负载为18mA ~10ms。

我们使用770kHz Fsw。

当我测量输出纹波时、它大约为15mV @ 10kHz。 我想知道是不是这个10kHz 可以听到。  

如何抑制该噪声?

谢谢、

Kaushalya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、是否有可能为此器件获取未加密的 PSPICE 模型? TI PSPICE 用40年时间进行仿真。 如果您愿意、我们可以签署 NDA。

    谢谢、

    Kaushalya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kaushalya

    您能否检查 Vin 波形、看看10kHz 噪声是否来自何处?  

    我们可以与 NDA 编号共享未加密的 PSPICE 模型。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 GUI He。  

    我会检查 Vin 并保持张贴。

    您能否向我发送一份 NDA、以便我们签署该协议并返回给您?

    谢谢、

    Kaushalya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kaushalya

    对于 NDA,我认为您需要在您所在的地区找到 FAE 来帮助解决该问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢

    我在 Vin 上看不到任何10kHz 信号、但我认为这很可能是非连续模式操作造成的情况、因为我的负载非常轻。 我将尝试在输出中添加一个静态负载、然后查看我是否可以抑制这个10kHz。

    您能让我与我们地区的 FAE 联系吗?

    谢谢、

    Kaushalya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关在什么负载级别切换至 Eco-mode? 数据表中并未说明如何推导该值。

    谢谢、

    Kaushalya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kaushalya

    很抱歉、我可能无法与负责的 FAE 联系。 对此深表歉意。

    是的、我们可以看到当负载更大时10kHz 是否仍然存在、并 避免了 Eco-Mode 运行。

    数据表中的7.7.3部分包含关于 ECO-mode 的声明。 我从图8-10可以看到、 当 IL_pk 降低至100mA 附近时、它会进入生态模式。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们 之前已经与 TI 签署了 NDA、参考 ICMNDADMA_7651、了解了不同的 PSPICE 模型。 我们可以使用它吗?

    谢谢、

    Kaushalya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Kaushalya

    是的,您可以发送电子邮件至 bella-he@ti.com 吗? 我会把这个模型分享给大家。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    模型已发送给您。  

    另外、我们还推出了新器件 LMR51606/10、即65V、0.6A/1A。  https://www.ti.com/product/LMR51610 

    谢谢、此致。