This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628502-Q1:COMP 引脚连接

Guru**** 2517890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628502-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244009/tps628502-q1-comp-pin-connection

器件型号:TPS628502-Q1

您好、TI 专家。

对于 TPS628502-Q1、我是否可以知道我们对 COMP 引脚是否有任何限制?

检查数据表时发现它未提及此 COMP 引脚的漏电流或灌电流。

请告诉我、在将 COMP 引脚连接至 VIN 时是否存在任何限制。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chia Cheng、您好!

    在绝对最大额定值方面存在限制。 它的抖动不超过 Vin+0.3V

    谢谢。

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farhenn:

    我的意思是、如果我们通过上拉电阻器将其连接到 Vin、该电阻器是否有任何限制?

    比如、不要因为泄漏电流而超过10k 欧姆?

    或不超过100k 欧姆、因为它会影响电压电平。

    大概就是这样。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,陈家

    不能将电阻器连接到 Vin;对于逻辑高电平、必须直接连接到 Vin。  

    谢谢。

    法尔海恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Farheen:

    好的。

    我们可能保留0欧姆上拉电阻、以防需要调整电路板上的设计。

    谢谢你。