This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AE:主机 USB PD 合规性测试失败。

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243609/tps65994ae-host-usb-pd-compliance-test-fail

器件型号:TPS65994AE
主题中讨论的其他器件: TPS65994

您好  

我们使用了 TPS65994AE (FW vF609_06_12)进行 PD 合规性 PD 测试、并测试 TEST.PROT.ALL3.08测试失败。

根据 LeCroy M310e 测试日志、

故障跟踪显示 M310e Issue Get Revision 消息、不支持 TPS65994AE 回复。

我们在 E2E 上也发现了类似的问题。

TPS65994AD:主机 USB 电力输送、某些测试认证项目失败。 -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

请帮助我们再次确认 TPS65994AE 是否支持当前版本的 USB PD 合规性测试(2023的 USB PD3 Q2)。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TEST.ALL.PROT.ALL3.08 PD 仍处于变更周期、因此您可以申请变更周期。

    TPS65994AE 当前无法支持最新的 CTS。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

      感谢您的答复。

       

      TEST.ALL.PROT.ALL3.08 PD 仍处于变更周期、因此您可以申请变更周期。

      离职者的到期日期是什么?

      TPS65994AE 当前无法支持最新的 CTS。

      TPS65994的哪个版本支持最新的 CTS?

      我们计划从第三季度开始将 USB 主机合规性测试提交到 ITL。

      谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信豁免期会延长至今年十一月中。

    我可以知道您的终端产品是什么以及您是否有 TI FAE 联系方式?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI FAE 是台北的 Gary Lin。

    由于产品机密问题。

    我们可以通过电子邮件讨论更多详细信息吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CJ:  

    TI 美国目前正在度假、将于7月5日回来、感谢您的耐心等待!

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林