This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C1QEVM:采用 TI-AEF (TPSF12C1QEVM)后、EMC 结果越来越差

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239996/tpsf12c1qevm-emc-results-are-getting-worse-with-the-ti-aef-tpsf12c1qevm

器件型号:TPSF12C1QEVM

您好!

 

根据"用户指南"第7页的信息、我们对该产品进行了大量调查。

 

在启用了 AEF 的情况下、所有 EMC 结果都变得比没有情况下糟糕得多。

 

即使 AEF 是独立构建的、没有源、没有负载、在 C 电感上没有信号、他也会产生很大的干扰。

 

这怎么可能呢?

 

除了遥控开/关外、是否有任何可调功能?

 

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    它可能是(1)不稳定、(2)放大器饱和或(3)接地/噪声问题。

    请发送完整的快速入门计算器文件(根据需要建模 CM 扼流圈)和设置照片。

    我建议在连接到功率级之前先在低压下进行测试。 使用5V 峰峰值源和向滤波器发送信号的交流耦合(类似于将 CM 噪声电容性耦合到机箱的开关节点电压)。 然后测量插入损耗/衰减、并检查 INJ 电压、确保其不会饱和或工作不稳定。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    附加后您将看到一些图片、其中包括 TI 组件的值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Daniel。 快速启动文件上发送、以便我们可以检查稳定性。 他们是纳米晶扼流圈吗?

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设扼流圈之间的 Y 电容器是检测电容器和注入电容器。 如何在此处实现机箱/PE 接地? 我可以看到电源侧接地(绿色)导线进入 LISN、但这也应作为真正的3线系统连接到 PCB (连接到 Y 电容器和 AEF 电路)。

    AEF 电路与机箱 GND 之间具有良好的连接非常重要、因为 AEF 的整体目标是降低从电源线(扼流圈之间)到 GND 的分流阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 扼流圈之间的 Y 形电容器是感应电容器和注入电容器。 这是我们的 Quickstart-Calculator.e2e.ti.com/.../3301.TPSF12Cx-quickstart-calculator-Rev-A1.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Daniel。

    继续并输入扼流圈阻抗幅度和相位数据(例如、您可以使用波特100 VNA 测量扼流圈)。 另外、输入一个电网电感- 10uH 是一个很好的起点。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是最新版本的快速入门计算器。 对当前在线内容进行了一些细微编辑。

    e2e.ti.com/.../5280.TPSF12Cx-quickstart-calculator-Rev-A3.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8284.TPSF12Cx-quickstart-calculator-Rev-A3.xlsm

    Timothy、你好、附加后、你会发现已填好表单。 目前栅格侧没有 Cy、因此我输入了0.1值。

    感谢您的帮助

    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否已查看该文件? 您能否发现布局中的错误或提出可能的改进建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    由于国庆节、回复可能会延迟。 我们的团队会尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    当增益为正值时、相位将变为-180°、对应于负增益裕度(不稳定性)。 我建议使用默认的680pF 检测电容器、并将 Cg2增加到22nF。

    此致、

    时间