你好
我 在我们的产品中使用了 TPS2378、测得的 TPS2378输出电压(VDD 和 RTN 引脚之间) 和 PSE (PoE 注入器)与我们的器件之间的浪涌电流。 输出电压的斜升时间非常快、我测得的值通常为25到30us、见下图(红线是 PoE 输出电压、橙色是浪涌电流、请忽略蓝色线)。 我有一个输出电压为55V 的 PoE 注入器。 输出端有4个2u2电容器、因此 I = 8.8u * 55 / 27u = 18A、我测量到的浪涌电流约为20A、因此它与电容器相对应。 TPS2378数据表指出它具有"140mA 浪涌电流限制"、因此我不清楚限制为何不起作用。 我用的是 TPS2378EVM-105电路板、我 也在这块电路板上测量了同样的快速斜坡和大浪涌电流。 您知道斜升和浪涌电流为何如此高吗? 我能否以某种方式解决它并限制浪涌电流?
非常感谢
此致
左侧