This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:快速斜升和高浪涌电流

Guru**** 2580775 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2378, TPS2378EVM-105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243437/tps2378-fast-ramp-up-and-high-inrush-current

器件型号:TPS2378

你好

我 在我们的产品中使用了 TPS2378、测得的  TPS2378输出电压(VDD 和 RTN 引脚之间) 和 PSE (PoE 注入器)与我们的器件之间的浪涌电流。 输出电压的斜升时间非常快、我测得的值通常为25到30us、见下图(红线是 PoE 输出电压、橙色是浪涌电流、请忽略蓝色线)。 我有一个输出电压为55V 的 PoE 注入器。 输出端有4个2u2电容器、因此 I = 8.8u * 55 / 27u = 18A、我测量到的浪涌电流约为20A、因此它与电容器相对应。  TPS2378数据表指出它具有"140mA 浪涌电流限制"、因此我不清楚限制为何不起作用。 我用的是 TPS2378EVM-105电路板、我  也在这块电路板上测量了同样的快速斜坡和大浪涌电流。 您知道斜升和浪涌电流为何如此高吗?   我能否以某种方式解决它并限制浪涌电流?

非常感谢

此致

左侧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Libor:

    感谢您与我们联系!

    通常标准 PD 和 PSE 都具有浪涌电流限制。 是的、 在浪涌阶段、TPS2378具有140mA 的典型电流限制。

    PD 中的 VSS 和 RTN 之间有一个 FET、用于限制浪涌电流。 我认为 20A 的电流不 能流过该 FET、因为它会导致 FET 饱和(同时 PSE 侧 FET 不能达到20A)。

    -请检查 VSS 是否是参考的,而不是 RTN 作为 GND。

    -请检查 VSS 和 RTN 以及 PSE 的 FET 之间的热插拔是否被旁路(例如 D19的方向)而导致了异常高的浪涌电流。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    我再次使用差分探头测量了斜坡上升情况、使用差分探头时看起来很好。 问题似乎在于 通过示波器进行的接地连接、可能 PoE 注入器与其接地点(接地引脚)没有隔离。 所以这个问题似乎是系统级的、而不是由  TPS2378引起的。 我们可以解决此问题。 谢谢

    此致

    左侧