This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:根据功率使用 MOSFET 驱动器- UCC28180

Guru**** 2511745 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC27511, UCC27517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244523/ucc28180-use-a-mosfet-driver-depending-on-power---ucc28180

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件: UCC27511UCC27517

您好、TI!

我想将 UCC28180用作1.5kW 甚至2kW 的 PFC (在修改模型后)。

我想跟大家看看是否有必要在此功率范围内使用驱动器来正确驱动 MOSFET。

因为我已经看到在一些应用案例中、他们会放一个。  

祝您度过美好的一天!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,巴斯蒂安:

    感谢您对 UCC28180提出疑问。

    是的、强烈建议使用驱动器来实现2kW 的功率级别。  (如 UCC27511)

    大多数不使用驱动器的设计仅具有高达400W 的功率、其他设计具有高达700W 的功率、我们使用 bjt 驱动器电路。

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    此致、

    哈里什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 查看您的参考设计、我会选择 UCC27517。

    祝您度过美好的一天!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎。 UCC27517应该适合此应用。

    此致、

    哈里什