This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54319:TPS54319上电问题

Guru**** 2598445 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244124/tps54319-tps54319-power-up-issue

器件型号:TPS54319

您好!

我们遇到了加电问题、请参阅随附的图像。

也附加了图纸

需要解释和解决这个 Fennomen。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅该图描述了5V 输入、使能引脚、输出电压和软启动引脚。

    我们看到软启动引脚中有一些故障、为什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maksim:

    SS 引脚上的电压在斜坡的开始和结束时非常快。

    1. C166是否靠近 IC 并以 AGND 为基准? VSENSE、COMP、SS 和 RT/CLK 引脚应以 AGND 为基准。 AGND 应连接到靠近 IC 的电源 GND。
    2. 您能否共享 TPS54319的布局?
    3. 您是否已检查第二个板/部件是否存在相同的现象?

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Varun

    1.删除 C166以获得最短启动时间。 正如您在原理图中看到的、遗憾的是、此设计仅使用数字 GND 完成。

    2.  

    3、其他电路板同样存在问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maksim:

    我认为您在 SS 引脚上观察到的快速步进可能与使该引脚悬空有关。 您是否有最长启动时间规格? 如果您使用 C166、您能否检查启动是否更顺畅? 然后、可以降低 C166的值以满足您的最大规格。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是更平滑的,但如果你将放大,你会看到小的步长,不要确定它是相同的 fenomen。

    我想要的是,理解第一个图像被发送给你,为什么它可以发生(一个锯齿),然后消除它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maksim:

    对于此器件、您在安装了 C166的 VOUT 中看到的小步骤是正常的。 开关频率在启动期间升高几次、输出阶跃与此相对应。

    在未安装 C166的图片中、输出中的锯齿电压对应于 SS 引脚中的锯齿形状。 我认为如果该引脚悬空、则很难控制这一点。  

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    如果没有这些波纹、我们能否达到200 us?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maksim:

    将当前的 C166替换为较小的 C166应该有助于减少时间。 您能使用200pF 电容器试试吗?

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个电容器等于且小于1nF 会导致锯齿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maksim:

    感谢您的确认。 使用小电容时 SS 引脚上的纹波可能是 GND 弹跳所致、因为它以 PGND 为基准。 如果器件以较短的软启动时间启动、则与较慢的软启动相比、它将以更高的电流进行开关。 不连续开关电流通常会导致 PGND 抖动。  

    对我来说、有一点奇怪的是 SS 引脚电压中的初始过冲然后发生衰减。 您能否检查一下、这是否是由于输入电压上的 UVLO 事件引起的? 一旦5V 完全开启、您可以通过启用器件来检查此情况。  

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将检查并更新

    我认为200us 是错字、它是所需的最短时间、而不是最大时间。

    在本例中、我们可以接受10nF 和4ms ss 时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maksim:

    当然可以。 如果您需要进一步的支持、请告诉我。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    此器件在5V 稳定后具有手动启用功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maksim:

    该示波器屏幕截图确认 当器件在之前的示波器屏幕截图中开始上升时、输入电源上发生了 UVLO 事件。 您可以保持更多的输入电容器以防止这种情况、或延迟器件的 EN、直到 VIN 充分高于 UVLO。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Varun。