This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546B24A:可堆叠性

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546B24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244592/tps546b24a-stackability

器件型号:TPS546B24A

您好!

 在  2倍堆叠配置中、器件 TPS546B24A 是否在没有 PMBus 编程的情况下上电?

堆叠是否需要任何 PMBus 配置?

此致、

萨哈勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    Unknown 说:
    器件 TPS546B24A 是否可以在  2倍堆叠配置中没有 PMBus 编程的情况下加电?

    Unknown 说:
    堆叠任何 PMBus 配置是否必需?

    否。

    堆栈控制器器件的 VOSNS 和 GOSNS 连接到输出、需要将其 MSEL2引脚编程为两相堆栈的控制器。  根据所需的电流限制和软启动时序、可通过将 MSEL2引脚悬空(20A 过流警告、26A 过流故障、3ms TON_RISE)或通过电阻器连接到 AGND 来实现。

    堆叠跟随器器件、其 GOSNS 上拉至其 BP1V5电压、需要将其 MSEL2引脚编程为两相堆叠的器件2。  根据所需的电流限制、这可以通过将 MSEL2引脚悬空、将其短接至 AGND 或使用连接至 AGND 的电阻器对其进行编程来实现。

    确保遵循表7-5中详述的引脚连接。