This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:请帮助查看1.5kW 48Vin-96Vout 电源的 webench 解决方案

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244292/lm5122-please-help-to-review-the-webench-solution-for-1-5kw-48vin-96vout-power-supply

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件: LM5170

大家好、

我的客户计划构建电源、

1.5kW 额定功率、

输入电压48V

96V 输出电压

我已使用 webench 生成了一个解决方案、请查看附件。 您能帮我提供一些关于此设计的专业意见吗?  

功率太大、恐怕模拟控制器无法支持这种解决方案。 您能就此 kW 级模拟控制电源设计提供些更好的见解吗?

Marshe2e.ti.com/.../2248.WBDesign37.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    这是仿真 file.e2e.ti.com/.../WBDesign37_5F00_TINA_2D00_TI.zip

    BRS、

    达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达信、您好!

    单个 LM5122将无法处理如此高的功率。

    请查看此参考设计: TIDA-01168参考设计| TI.com

    我认为对于您的设计、2相(单个 LM5170)可能就足够好了、但我建议先检查此设计。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    感谢您的帮助。

    1、

    我认为对于您的设计、两相(单路 LM5170)可能已经足够好了、但我建议查看此设计作为起点。

    LM5170具有良好的拓扑结构、但 Voutmax=85V 无法满足此情况下期望96V 输出的要求。

    2、  

    单个 LM5122将无法处理如此高的功率。

    在高功率等级应用中实施时、比如这里的1.5kW、LM5122的关注点是什么?

    峰值驱动电流? 我们是否可以通过添加额外的半桥栅极驱动器来解决这一问题?

    达信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达信、您好!

    是的、器件的驱动器能力是功率级中的功率限制。 此外、驱动 MOSFET 所需的电流在器件内部导致的功率耗散也会限制功率级功率。

    是的、该器件的电压对于您的应用来说还不够高、但我想向您展示我们推荐的高功率设计示例。

    是的、您可以使用外部半桥栅极驱动器来扩展 LM5122的功率容量。

    我仍然建议使用两相、因为我们要谈论的是来自输入的超过30A 的电流。 我认为、对于这种硬开关设计、由于功率耗散而导致的 MOSFET 和驱动器的限值大约为10A 左右。 这意味着会并联3至4个开关。 因此、在没有外部驱动器的情况下、每个 MOSFET 空间具有2个开关的2相位也可以满足需要。

    在这里、您可以找到一个采用 LM5122、相位为6的设计、功率为1kW、但电压与您的设计存在很大差异、因此如上所述、只需使用两相即可: PMP31073参考设计| TI.com

    此致、
    布里吉特