This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP877451Q1EVM:LP877451 WD CAN't be disabled

Guru**** 2513225 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243727/lp877451q1evm-lp877451-wd-can-t-be-disabled

器件型号:LP877451Q1EVM
主题中讨论的其他器件:AWR2944

尊敬的专家

我们将使用 LP877451-Q1为 AWR2944供电、并在 877451的 CS_SPI/WD_DIS 上设置一个下拉电阻器 R14。

我们两批生产的 PCBA 测试结果不同,但设计和组件是相同的。

 CS_SPI/WD_DIS 的波形是不同的、异常 PCBA 的 NRSTOUT 将继续输出复位。

      

我们认为此问题的原因是没有在异常 PCBA 上禁用 WD。

我已将 R14更改为2.2K/1k/200R/100R/0r、而 WD 无法被禁用并且 NRSTOUT 始终  复位、但 CS_SPI/WD_DIS 的波形未更改。

  

请帮助了解导致此问题的原因、以及我们如何设置 R14的值。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhu:

    感谢您的联系。  

    2.2K 下拉电阻器应该起作用。 典型的推荐值是4.5K 或更低、所以我认为这是可以的。 对于异常电路板、您必须检查的一件事是布局。  R14是否已牢固地连接至 GND 和 CS_SPI/WD_DIS 引脚?

    另一个问题是您是否在两个 PCB 上使用了相同的器件? 请告诉我器件型号。

    另外、如果您可以向我提供以下与两个 PCB 上的 PMIC 相关的信息、这些信息对于您是否使用不同的 NVM 版本很有帮助。  

    1. TI_NVM_ID  

    2. TI_NVM_REV  

    此致、

    伊什蒂亚克·潘哈瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    这是我们的 PCB、我们有一个连接到 GND 的通孔。

    下图显示了 PMIC 对两批 PCBA 进行丝网印刷的情况。

       

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhu、

    感谢您分享这些信息。  

    在布局中、R14似乎接地。 那么在启动期间进入感应模式之前、只需要检查不会被上拉的情况。 我在原理图中看到 PU 没有组装、但可能也需要检查。  

    另外、从顶部标记看、识别以前版本的 OTP 有一点困难、因此、如果可能、您可以读取以下电阻器信息。   

    1. TI_NVM_ID  

    2. TI_NVM_REV  

    此致、

    伊什蒂亚克·潘哈瓦