This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560B:如何计算 R ESR = 1.67mΩ、用在第30页的等式45和第31页的等式50中?

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244546/tps54560b-how-to-calculate-r-esr-1-67m-used-in-equation-45-on-page-30-and-equation-50-on-page-31

器件型号:TPS54560B

我正在使用翻译函数、很抱歉如果句子奇怪。

我正在考虑制作 DC60V→DC12V5A 电路、参考设计示例 DC60V→DC5V5A。

第30页的等式45和第31页的等式50是如何使用 R ESR = 1.67mΩ 的?

我想我会使用第27页上的公式35、但我不知道适用于 Resr = 1.67mΩ 的 V oripple 和 I RIPPLE 的值。

请问您可以教我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    公式(35)用于计算所需的 ESR 值、此处需要< 15.7mΩ。  然后、您选择输出电容器并确保 ESR 值15.7mΩ  

    在这里、您的板上有一个1.67mΩ 、即<15.7、没关系。  

    然后使用该值 在公式(45)和(50)中计算补偿网络。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.67mΩ< 15.7mΩ、没关系! 非常感谢。