TLV61070A 的数据表第9页介绍了直通操作:
7.3.5直通操作
当输入电压高于设定的输出电压时、输出电压高于目标电压
稳压电压。 当输出电压为设置目标电压的101%时、TLV61070A 停止
并将高侧 PMOS FET 完全导通。 该器件在直通模式下工作。
在电气特性中、也可以是红色:

我想使用此升压转换器将两节串联碱性电池(2V 至3.2V) 的电压转换为3.6V。
在此转换器的输出端、我还将连接一个降压转换器、该转换器可将5V 外部电源降至大约3.8V。
只要存在5V 电源、输出电压就会增加到3.8V、TLV61070A 将停止开关。
TLV61070A 将检测到 FB 电压高于基准电压、但是否要激活直通模式?
根据电气特性、进入 VIN 的电流将为最大值。 当 FB 电压比 Vref 高0.1V 时、电流为3uA、
根据直通模式段落进行对接:
当输出电压为设置目标电压的101%时、TLV61070A 停止
并将高侧 PMOS FET 完全导通。
在此应用中、我希望在电池供电和具有低静态电流的 USB 供电模式之间实现平稳过渡(无压降)。
直通模式、输出将连接到输入、因此为电池提供电源显然不是我想要的。