This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25184-Q1:LM25184-Q1 (LM25184QNGURQ1)、数据表、典型应用-设计1-推荐的变压器

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25184-Q1, LM25184
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1233724/lm25184-q1-lm25184-q1-lm25184qngurq1-data-sheet-typical-applications---design1--recommended-transformers

器件型号:LM25184-Q1
主题中讨论的其他器件: LM25184

您好、尊敬的 TI 团队:

在 LM25184-Q1器件数据表(SNVSBJ6A–2020年3月–2020年8月修订、 https://www.ti.com/lit/gpn/lm25184-q1)中、

更改了第 8.2节"典型应用" 中的8.2.1设计1:宽输入电压、低 IQ PSR 反激式转换器、额定电压为12V、1A、  表8-2 。  指定了 三个合适的变压器:

Coilcraft ZA9672-BE

Sumida 12387-T162

WUERTH 750318701

出现以下问题:

1.表8-2中的变压器是否最高效且适用于 Vin_nom=24V 的情况?

2. 对于 Vin_nom=12V 的情况,您是否推荐了表8-2中所示的相同变压器?

总体设计目标是在 Vin=6V 到42V 的整个范围内使用同一个变压器、Vout=12V 且 Iout_max=1A。

3.  表8-2中的变压器是否由 TI 进行了测试?

3.1. 这些变压器在哪个电路板上进行了测试?

3.2.测试是否包括高环境温度或仅在室温下进行过测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您的应用与数据表的图8.1中所示相同。  BOM 如图8.2所示。

    这些表中列出的任何变压器都可以正常工作。  它们都经过测试。  

    此外、还为您的应用配置了 LM25184的 EVM。  这是 TI 使用的测试台。

    测试仅在室温下进行。

    请记住、您将无法在输入电压为6Vin 时获得完整的1A 电流。

    为方便起见、我附上了此器件的计算器工具以及 EVM 用户指南。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../4300.snvu680.pdf

    e2e.ti.com/.../6354.LM_2800_2_2900_518x-PSR-flyback-converter-quickstart-tool-revB.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    非常感谢您的回复和提供的文件!

    当然,我不会伤害她的 。

    是的、当然、很明显、在 Vin=6V 时 I_Load=1A 无法实现、根本不是。

    主要问题仍然是、反激式变压器会产生过多的热量并

    考虑到工作温度约为95-120摄氏度。

    此致、

    马里诺夫·克韦塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您将需要从变压器供应商处了解可以承受的温度上升幅度  

    工作、看看它是否适合您的环境。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    关于采用单输出变压器的 LM25184-Q1应用、初级绕组齐纳钳位二极管存在发热问题。

    工作条件如下

    输入电压=12V

    VOUT_SET = 11.5V (RFB=120k)

    输出= 0.4A

    Tamb=25°C

    变压器:7uH、0.6uH (泄漏)、1:1、DCR _PRI=56m Ω、DCR_SEC=65m Ω

    Vin=100uF ALU

    COUT = 47 μ F ALU

    Dclamp (变压器初级绕组钳位)- TVS:VBR=18.8V 至22V、DO-219AB 类似、Ppeak=200W、  

    与 Dclamp 串联的还有采用 DO-214AC 封装的60V 3A 肖特基二极管

    Dclamp 耗散超过100°C

    您能提出任何导致 Dclamp 二极管过热的原因吗?

    此致、

    马里诺夫·克韦塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    初级侧上的正常反激电压是多少?

    可能是二极管需要更多散热器。

    请确保二极管和 TVS 的方向正确。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    谢谢!

    关于变压器初级绕组上的电压-希望下周我会分享该值。

    关于 TVS 二极管冷却不足、这里有同样的感觉-使用中的电流 TVS 钳位二极管(Dclamp)未有效冷却、 因此、我想按照 LM25184-Q1数据表和 LM252184 EVM 用户指南中的建议、将其替换为18V-20V 功率(>1W)齐纳二极管。

    钳位二极管和钳位 TVS 已正确连接、即使有一个与之并联的 RC 缓冲器电路:91Ohm 330pF。

    此致、

    马里诺夫·克韦塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为用齐纳二极管替代是一个好主意。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将会由于未活动而关闭此帖子。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    包括新变压器在内的新部件(预计在接下来的几天内抵达)的测量仍在进行中。 您或许可以采用一点封闭程序吗?

    此致、

    马里诺夫·克韦塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    确定

    我将分配给7月份负责 E2E 的工程师。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    尊敬的 Frank:非常感谢您的高水平专家支持!

    此致、

    马里诺夫·克韦塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cvetan:

    由于美国假期、回复可能会延迟。 我们的团队会尽快回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、7月4日快乐!