This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:在不进行编程的情况下使用 TPS55288

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242169/tps55288-using-the-tps55288-without-programming

器件型号:TPS55288

我在新产品中将 TPS55288用作5V 输出主电源。  

我购买了此器件的 EVB。

在所有跳线组合中、EVB 不会生成任何输出电压。

此器件是否必须在上电时对其进行编程、或者是否可以在不进行任何编程的情况下运行?

我的应用的 CPU 由该转换器供电、因此我无法对器件进行编程、除非器件在上电后提供电压。

我假设 TPS552882是 TPS55288的替代芯片、但没有 I2C 编程通道。

我已经购买了  TPS55288 、不久即将开始 PWB 制造。

请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zvi、

    感谢您的联系。

    是的、TPS55288必须使用 I2C 连接来启用输出。 TPS552882是非 I2C 版本、无需 I2C。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我建议在  TPS55288 数据表中强调这一点。

    此致、

    泽维·达达什