This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP55231:有关 LP55231的问题

Guru**** 2815015 points

Other Parts Discussed in Thread: LP55231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243657/lp55231-questions-about-lp55231

器件型号:LP55231

您好!

我想问您一个有关 LP55231的问题。
(问题1)
×电荷泵电路始终在旁路(1 μ A)模式下使用、
是否无需外部电容器 C1和 C2?
(问题2)
关于 PWM 控制、数据表显示为12位、
为什么寄存器设置为8位?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    谢谢您的问题:

    1) 1) 是的、如果只使用旁路模式、则可以移除 C1/C2。

    2) 2)中由集成算法生成的12位 PWM、8位寄存器用于用户配置。

    谢谢!

    伊夫·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    但是、我不明白问题2的答案。
    数据表还规定:
    据说它具有12位的内部分辨率、但可以设置8位以外的3位吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    您是否意味着您只需要3位 PWM 解决方案(8步长)?

    您可以设置8位寄存器的高3位来实现这一点。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我想知道的是、为什么即使分辨率为12位、寄存器也只能设置为8位。
    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaji:

    这是因为我们的器件集成了 算法、可将8位配置传输到12位分辨率、从而提高 PWM 调光精度。

    谢谢!