This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066EVK:输入电压范围

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066EVK, LM5066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244328/lm5066evk-input-voltage-range

器件型号:LM5066EVK
主题中讨论的其他器件: LM5066

您好!

我正在查看 LM5066EVK 用户指南、其中提到当前硬件配置允许36-60V 输入电压并假设输入为48V (第3页)。 LM5066的输入范围支持10-80V。 要实现 LM5066的更低输入电压范围、需要在 EVM 上进行哪些更改?

谢谢!

凯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    感谢您的联系。 请调整 R1和 R2的值以降低 UVLO 阈值。  

    请参阅数据表中的"9.2.1.2.6设置 UVLO 和 OVLO 阈值"部分。  

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此已解决我的问题"。