This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410-Q1:内部功率耗散/效率的最佳仿真(也适用于 LM63610-Q1)

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR50410-Q1, LM63610-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244347/lmr50410-q1-best-simulation-of-internal-power-dissipation-efficiency-also-lm63610-q1

器件型号:LMR50410-Q1
主题中讨论的其他器件: LM63610-Q1

团队、

我的客户在 Pd SPICE 仿真和 webench 仿真中发现了不同的"***"结果。 您能否确认 webench 模拟将是最接近现实的?

-对于 LMR50410-Q1

-适用于 LM63610-Q1

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅林

    对于'WEBENCH'仿真、我们建议使用 Pd。

    谢谢!