This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM62460-Q1:与3个器件分担负载

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61480, LM62460, LM25143, LM61495, LM25148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243884/lm62460-q1-load-sharing-with-3-devices

器件型号:LM62460-Q1
主题中讨论的其他器件:LM62460LM25143LM61495LM25148、LM61480

您好、团队成员:

  

我正在查看有关"为双相操作配置 LM62460 "的应用手册。

为了实现更大的负载共享、是否可以使用3个 IC 实现三相操作?

  

谢谢。

李灿森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    如果您想实现3个 IC 的三相操作、则需要添加外部电路。  我想问负载是多少? 应用是什么?  如果电流相对较大、则可以考虑使用 LM61495或 LM25143或 LM25148等控制器。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:

    感谢您的答复。 是的、我知道 LM61495支持10A、但这些器件(LM62460、LM61480/95)将具有类似的散热规格、对吧? 在较高温度超过 Ta=100C 的情况下、多相有助于减轻热。 (控制器不是首选。)

    我 对实现三相操作时的外部电路很好奇。

     -。 是否需要在 双 相电路中再增加一个运算放大器?

     -。 此外、相移将是可控的?

     

    谢谢。

    李灿森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    是的、LM62460、LM61480/95的热规格类似。  

    我画出了下图中的电路。  请将最终电压与每个通道的电压进行比较、然后将其提供给 FB 引脚。 谢谢。

    奥罗拉