This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36506:LMR36506RF3RPER 引导电容器和 Vcc 处的电容器

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244309/lmr36506-lmr36506rf3rper-cboot-and-capacitor-at-vcc

器件型号:LMR36506

团队、您好!

1. Cboot 电容器需要哪个额定电压? 第31页显示16V 电压、第16页建议10V 电压。 请澄清一下!

2.根据数据表 Vcc 引脚的最大电压= 3.22V、所以一个1uF/10V 电容器(0402尺寸、具有很高的直流偏置)应该足够了、对吗? 数据表建议值为1uF/16V。

谢谢、此致、

汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    汉斯·你好

    1、CBOOT 的额定电压为 VCC、所以10V 或16V 可以。  

    2.是的,与 CBOOT 相同,16V 可能具有略好的直流偏置性能,但10V 也应该可以。

    谢谢。