This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63610:Rafael 的 TPSM63610热性能信息

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244288/tpsm63610-tpsm63610-thermal-info-for-rafael

器件型号:TPSM63610

大家好、  

我需要 TPSM63610器件的热性能信息、

在数据表中、只有在输入电压= 12V 且输入电压= 24V 且输出电压= 5V 和输出电压= 3.3V 时才会显示热信息。

我需要有关 Vin=24…28V Vout=12V 时电流降额的热图。

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ohad

    则可以使用 WEBENCH 仿真工具。 您可以在 TPSM63610产品文件夹或以下链接下找到该文件夹:

    https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/customize/161?VinMin=6&VinMax=24&O1V=5&O1I=8&base_pn=TPSM63610&AppType=None&Flavor=None&op_TA=30&origin=pf_panel〈_chosen=en-US&optfactor=3&Topology=Buck&flavor=None&VoltageOption=None 

    只需将输入/输出更改为所需条件、然后单击"更新设计"。   然后向下滚动并查看页面底部的"类别"部分、点击 IC、就可以看到此工作条件下的结温。

    希望这能有所帮助。 谢谢。