This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622:在电路板测试期间询问 BQ25622操作

Guru**** 2532120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240710/bq25622-inquiry-about-bq25622-operation-during-board-test

器件型号:BQ25622

大家好、TI 支持团队

客户通过在 SMT 之后和 MCU 软件写入之前输入 Vbus 来确认操作。

(这些测试是否适用于验证正常操作?)

运行过程中出现的问题如下。

[条件]

-未连接电池。

-几乎没有负载到 Vsys。 (系统未运行。)

[症状]

[常规产品]

VSYS=4.2V

电池= 4.2V

TS_BIAS =周期性高电平波形

VBUS = 5V

REGN=5V

[产品不规则]

VSYS=3.7V

BAT=0V

TS_BIAS = 0V

VBUS = 5V

REGN=5V

QON =高电平

可用后、我将上传其他电路图。

请查阅。

谢谢。

此致、

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ、

    对于 不规则产品, 设备部件号 ID (REGx38[5:3])的读数是多少?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ning

    测试条件是指软件尚未写入 MCU 的状态。

    该器件是 BQ25622。

    可以在不设置 BQ25622寄存器的情况下进行测试吗?

    为什么它的测量结果与我最初询问的情况相似?

    谢谢。

    此致、

    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ning

    我还有进一步的查询。

    在产品的 SMT 之后、我们要进行测试、以确保在初始测试期间执行充电操作。

    问:基本而言、BQ25622的寄存器是否设置为默认值? (是否只设置了其中一部分?)

    如果没有、应如何进行初始测试?


    我们将提供有关您上述问题的相关信息。

    应用程序的系统电源连接到 VBAT。

    (我没有使用 Vsys。)

    换句话说、它是一种在电池连接且有 VBUS 输入时系统运行的结构。

    在被判定为正常的电路板中、如果输入 VBUS 并连接电池、则进行充电、系统由 VBAT 电源供电运行。

    [SW 波形]

    在被判定有缺陷的电路板中、即使连接了电池、VBUS 也是输入、电池也不会充电。 (VBAT=0V)

    [SW 波形]

    (不会定期发生。)

    我怀疑它是高阻态模式、但当我检查寄存器时、该寄存器被设置为0。

    至于 TS 引脚、实际上并未使用 NTC、但通过如下所示的电阻分布进行硬件设置、正常和有缺陷

    设置是相同的。 但是、如果有缺陷、则被认为是高温。

    如果产品正常、则定期生成高信号和温度。 手指和手腕

    。 (存在 TS_BIAS 电源) 如果产品有缺陷、TS_BIAS 电源为0V、并且不测量 TS 引脚定期检查的波形。 问题出在哪一部分? 这是额外的确认。 [正常样本] -INT:2.5V -CE:低 -STAT:低 - PG :低 [样片错误] - INT:慢摆幅波形 -CE:低 - STAT:慢摆幅波形 - PG :慢摆幅波形 -波形 如果还有其他需要检查的东西、请告诉我。 请查阅。 谢谢。 此致、 MJ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ、

    请 在继续调试之前读取器件型号 ID (REGx38[5:3])。 请访问 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239152/bq25622-improperly-marked-bq25622-are-actually-bq25620 、同时应通知您的公司。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ning

    感谢您的答复。

    我们检查了几个产品的器件信息寄存器。

    我们确认异常产品的 REGx38[5:3]为0h。

    但产品说明书的顶部标记信息与实际项目不同。

    能否验证两个器件的顶部标记信息的真实性?

    请检查。

    谢谢。

    此致、

    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MJ、

    看起来 IC 标记不正确。  请访问 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1239152/bq25622-improperly-marked-bq25622-are-actually-bq25620 、同时应通知您的公司。 请直接联系相关人员。

    谢谢。