This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24031:该器件是否具有针对锂离子电池的过放电保护功能?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243985/bq24031-does-this-device-have-over-discharge-protection-for-li-ion-battery

器件型号:BQ24031
主题中讨论的其他器件:BQ25180

大家好!

我阅读了数据表、但只能找到低电压电池的预充电。

该器件是否防止电池过度放电? 也就是说、该功能检测到低电池电压(例如、3.0V)并关闭 Q2。

或者、我应该检测到系统中的低电压并关闭 OUT 引脚?

此致、

小山幸生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件没有电池欠压锁定(BUVLO)。 对于具有 BUVLO 特性的器件、请查看 BQ25180。  

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony San、

    感谢您的答复。

    我知道没有 BUVLO。 我将介绍其他电路或不同的器件。 谢谢你。

    此致、

    小山幸生