This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460:LM61460设计为负输出

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460, LM61495

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243344/lm61460-lm61460-design-as-negative-output

器件型号:LM61460
主题中讨论的其他器件: LM61495

大家好、

客户希望设计12V 输入和-5.5V (6A)输出。 我们可以使用 LM61460进行设计吗? 是否有参考原理图? 谢谢!

此致、

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    请参阅 IBB 应用手册、并遵循 第4节中的操作注意事项

    从降压转换为 IBB 会导致峰值电感器电流更高、从而限制整体直流负载能力。

    如果您需要-5.5V|6A、可能需要切换到 LM61495 (10A)器件。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jimmy、将与客户讨论、并让您知道是否有任何问题。 谢谢!

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您使用 E2E 论坛。 如果您有任何其他问题、请回复该主题、该主题将重新打开以进行进一步讨论。

    此致、

    吉米