This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988DJEVM:如何更新 TPS65988DJEVM -需要哪些连接? 这可以通过分立式 Tiva PCB 实现吗?

Guru**** 2814495 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65988DKEVM, TPS65988, TPS65988DJEVM, TPS65988DJ, TPS65988DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1235448/tps65988djevm-how-to-update-the-tps65988djevm---what-connections-are-needed-can-this-be-done-with-the-breakoff-tiva-pcb

器件型号:TPS65988DJEVM
主题中讨论的其他器件:TPS65988、、 TPS65988DKTPS65988DJ、TPS65988DKEVM

我不得不说,这里缺少基本文件。  我收到了 EVK、但一直在整理文档、我无法找到如何 使用应用定制工具中的设置更新 TPS65988DJEVM。  在 EVK 上有一个标有 Tiva 的分接板、背面提到"受限的 Booster Pack 支持"。 看起来该模块用作调试模块。  这是需要通过 TPS65988连接到 PCB 的元件吗?  请提供一些基本指导!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    感谢您与我们联系!

    您能在此处分享一些有关最终应用的见解吗? 您是否 打算遵循 Thunderbolt 3参考设计?  

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H Aya:

    此设计不是 Thunderbolt。  它是 USB C 设计。  该产品通过端口1上的 USB C 连接到主机 PC 并从该端口获得电源、但也可以从第二个 USB C 端口获得电源。 该产品具有可扩展性、由于最大功率要求为29瓦(最小为5瓦)、因此需要第二个 USB C 端口、具体取决于所添加的内容。  数据将仅位于端口1上、端口2仅用于电源。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    TPS65988DDJ 旨在用于 Thunderbolt 3器件。 对于您的设计、您可以使用 TPS65988DKEVM。  

    下面是一些我认为会有所帮助的资源:

      TPS6598x 配置工具 (GUI V6.1.4)用于根据您的设计要求配置固件。  

    2-本 文档 介绍了该工具的功能以及入门方法。  

    3-要回答您关于 Tiva 板的问题、您无需拆分该板。 Tiva 已经被内部连接至电路板。 在上面的文档中、您将注意到之前的器件使用的是 FTDI 芯片、但是配置步骤非常相似、并且也将在文档中概述。  

    如果您有其他问题、敬请告知。  

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     TPS65988DKEVM  不可用。  任何地方都没有堆栈。  TPS65988DJEVM 用户指南与 TPS65988DKEVM 的指南相同。  附加的图像

    是 TPS65988DKEVM。  Tiva PCB 是一种分线板。   TPS65988DKEVM 和 TPS65988DJEVM 有何不同?  我可以找到的有关这些指令的所有指令都是相同的。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经安装了 TPS6598x 配置工具 (GUI V6.1.4)并且已经完成了该过程并逐渐熟悉它。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    1-您应该能够 在这里订购 TPS65988DK EVM →单击"申请"并按照其中的说明进行操作。 如果有任何问题、敬请告知。

     

    DJ 和 DK 之间的区别在于从固件角度支持的功能。 TPS65988DJ 旨在用于 Thunderbolt 3设计、通常仅适用于 Intel 参考设计。 因此、TPS6598x 配置工具不支持该器件。  

    另一方面、该工具支持 TPS65988DK、可用于根据您的设计要求配置设置。 这两款器件的用户指南是相同的、因为这两款器件非常相似、但每个器件都支持不同的用例。 我希望这是合理的。

    此致、  

    Aya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经购买了 TPS65988DJEVM An。  如果我将 TPS65988DJ 替换为  TPS65988DK、它是否会作为 TPS65988DKEVM 工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、一旦您通过 GUI 对其进行编程以更正 TPS65988DK FW。 6.1.4 GUI 支持 TPS65988DK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 TPS65988DJ 替换为 TPS65988DK、 该 EVM 不工作。  如何对 EVM 进行编程、使其正常工作?  我怀疑这是由于默认闪存为 DJ 版本。  如何使 EVM 作为 TPS65988DKEVM 运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现 TPS65988的焊接存在问题。  LDO_3V3未连接。  现在、我能够读取 EVK 上的闪存并对其重新编程、