This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:为 bq4050 cedv 电量监测计实现合适的 SOH (学习周期)。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244248/bq4050-achieving-proper-soh-learning-cycle-for-bq4050-cedv-fuel-gauge

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: GPCCEDV

技术专家、您好!  

我有一个基于 bq4050 CEDV 的电量监测计。 我需要实现正确的 RSOC 值。 为实现正确的 RSOC 值需要采取哪些步骤。 此外、基于 CEDV 的电量监测计实现学习周期的步骤是什么?

谢谢

A·卡夏普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Anshuman:

    对于 CEDV 电量监测计设置、您必须使用 GPCCEDV 工具来获取适当的系数。 然后、在现场正常使用时、您必须获得 大于90%的放电、才能了解新的 FCC 值、从而将监测精度保持在理想水平。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:  

    在使用 GPCCEDV 实现适当的系数之前、我是否需要使用 bq-studio 填充配置、校准和保护值。 如果是、则这些参数取决于哪些条件(是我正在使用或我需要的电池和系统负载、还是其他负载)。  

    另外、我如何获得电池的化学成分 ID、是通过电池数据表获得、还是需要通过一些其他实验来了解它。

    TI: 那么、在现场正常使用时、您必须获得 大于90%的放电、才能了解新的 FCC 值、从而将监测精度保持在最佳水平

    您能详细说明一下吗。 在 FCC 值之后、如何对新电量监测计使用这些相同的参数以相同的方式运行?

    谢谢
    安舒曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Anshuman:

    对于仅为 GPCCEDV 工具记录数据的情况、如果设备具有保护功能、您可以禁用保护、否则您可以根据系统需求设置保护功能。 技术参考手册(TRM)定义了 每个保护阈值、请将其用作电量监测计设置的参考。

    CEDV 单元不使用化学 ID、只有阻抗跟踪监测计使用化学 ID 数据库。

    您可以参考 TRM 了解合格 放电条件、其中概述了 更新 FCC 所需的一切。

    此致、

    怀亚特·凯勒