This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A11:输入和输出电压问题

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244174/tps7a11-input-and-output-voltage-issues

器件型号:TPS7A11

在 TPS7A1108的推荐电路中、VIN VOUT 为0.2V、但建议大于0.5V。 这是矛盾还是其他问题? 您能帮助回答一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您的应用在稳态条件下运行、200mV 就足够了余量(Vin - Vout)。  如果您的应用在瞬态条件下运行、与所有 LDO 一样、建议增加余量。  对于 TPS7A11、器件的特点是瞬态条件下的余量为500mV。

    稳态条件只需要如此多的余量即可防止器件进入压降:

    该器件的特征值为瞬态条件下电压为500mV:

    谢谢。

    斯蒂芬