This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118-Q1:LM5118符合处理1.5A 连续电流而不出现故障的要求、因为这适用于安全相关系统

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244223/lm5118-q1-lm5118-eligible-to-handle-continuous-1-5-amp-current-without-failure-as-this-is-use-in-safety-related-system

器件型号:LM5118-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5118

您好,先生,

请获取您对 LM5118产品的意见、因为我目前正在汽车车身控制模块的多个项目中使用此部件。

我需要您的支持,通过这个产品的最大连续电流耐受没有故障,因为我有1.5安培的负载要求15年跨度.

请确认和支持热侧.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prathamesh:

    LM5118是一个控制器、因此没有1.5A 的连续电流流经器件。 仅在功率级看到连续电流、LM5118中看不到。

    此致、
    布里吉特