This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:TS1/TS2/TS3/TS4 PTC 热敏电阻、而不是 NTC 热敏电阻

Guru**** 2502525 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ77207

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243664/bq40z50-r2-ts1-ts2-ts3-ts4-ptc-thermistor-instead-of-ntc-thermistor

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQ77207

您好!

BQ40Z50 BMS IC 是否可以配置为在 TS1/TS2/TS3/TS4中使用 PTC 电阻器而不是 NTC 电阻器?

此致、

乔·德威特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    我们不支持 PTC 代替 TS 引脚上的 NTC。 根据 PTC 特性、您可以获得一些结果、但不建议这样做、您需要通过测试来验证。 您可以使用此链接来帮助计算用于 NTC 建模的系数。  (+) BQ40z50热敏电阻系数-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:


    感谢您的答复。

     

    为了提供我询问的一些背景信息、我们的应用是针对本质安全产品。 因此、 该机构会对组件进行故障测试、在测试过程中、可以在没有任何阻抗的情况下将完整电压施加到 NTC、由于温度升高而降低的电阻可能会导致温度继续升高到超过 产品的温度分类。 只是想解释一下调查背后的原因。

     

    话虽如此、我的确注意到、与 BQ77207 IC 关联的数据表显示可使用 NTC 或 PTC。 此 IC 中使用的固件是否与支持使用任一类型的 BQ40Z50 IC 不同? 我真心希望这只是您提供的 BMS-GMAP 热敏电阻温度优化器表中调整 A 和 B 系数值的问题、但这似乎只是一个一厢情愿的想法。

     

    此致、

     

    乔·德威特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    BQ77207是一款保护器件、不会使用任何固件来实现其保护、因此这是一种截然不同的内部结构。

    我建议检查您从热敏电阻计算器获得的结果是否合理、否则它将无法支持 PTC。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    明白了、会的。 感谢您一如既往的反馈和支持。

    此致、

    乔·德威特