This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62420:TPS62420 TINA 仿真

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244091/tps62420-tps62420-tina-simulation

器件型号:TPS62420

关于 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012151/tps62420-unencrypted-pspice-transient-model?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS62420#; 

我在 TINA 仿真中尝试了从5V 输入仿真1.2V 和3.3V 电源。  

但是、输出电压却是5V。 您能否深入了解该指南? 如果需要其他详细信息、请告诉我。

e2e.ti.com/.../DCTODC.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darshankumar、

    感谢您使用 E2E。

    您能否使用此处提供的 PSpice 模型- TPS62420数据表、产品信息和支持| TI.com

    您可以使用此处提供的 TI 的 PSpice 运行仿真- PSPICE-FOR-TI 仿真工具| TI.com

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望将其他一些仿真与 TINA 上已经存在的 IC 集成。 您能否查看随附的仿真并提供建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darshankumar、

    我查看了 TINA 的仿真模型并 看到同样的错误、该模型应该有一些问题、因为并非所有 PSpice 模型都能在 TINA 中工作。 我建议 使用 PSpice 模型、因为 TI 不再支持 TINA。

    我正在寻找如何将其他一些仿真与 TINA 上已有的 IC 集成。 您可以查看随附的仿真并建议吗?

    我还对 PSpice 模型进行了仿真、没有发现任何问题、TI 器件的大多数 PSpice 模型都将在 TI.com 中提供、我会推荐 PSpice for TI 进行集成和仿真。

    谢谢。此致、

    Moheddin。