This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2595:LM2595—频率和输出电压问题。

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243862/lm2595-lm2595---frequency-and-output-voltage-problem

器件型号:LM2595

大家好。

我在使用这款 IC 时遇到了一些问题。

我的输入电压约为28V、而电路为:

在一些测试中、LM 似乎无法启动、工作频率下降到8kHz、电压没有达到5V (保持在2.8V)。
在我看来、LM 可能会进入某种不连续导通模式。 有人经历过这样的经历吗?
输出端的电流远小于1A、并且此电流中没有浪涌。
我还考虑了一些 EMI/EMC 问题。
有提示吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您能向我们展示1号引脚上的电压吗?

    并联两个输出二极管的原因是什么?

    二极管是否为肖特基二极管??

    尝试将1欧姆输入电阻短路并重新测试。

    尝试为 C255使用100uF 的输入电容器。

    请确保电感器的额定值符合稳压器的电流限制。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我会将这个职位分配给7月份负责 E2E 的工程师。

    谢谢