This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:此芯片可以进行数字控制吗?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1236334/lm3481-can-this-chip-be-digitally-control

器件型号:LM3481

您好!  

我正在 使用 FLAYBACKEVM 作为参考。 我希望有一个可以进行数字控制的芯片、可以对 LM3481进行数字控制吗? 如果是,我如何才能做到? 如果不是、是否有替代方案 但能够进行数字控制?  

此致、  

林亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 您能解释一下您对数字控制的理解是什么吗? 您希望使用哪些数字信号(例如、禁用器件、检测故障状况)? 我们期待很快收到您的回复。  

    此致、

    EM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EM:  

    感谢您的答复。 我希望能够  从 MCU 控制 ISEN 引脚以实现并行连接、从而达到电流限制以进行电流控制。  您知道是否有可能做到这一点吗? 如果可以、我们如何才能

    此致、  

    林亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rinya:

    很抱歉、回复被延迟了。

    在尝试实现并联运行时、此处所示的电路可能是更好的选择。

    还要考虑使用同步控制器来避免二极管中的额外损耗、如果您希望并联运行、电流将更高、这种损耗可能会产生更大的影响。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、  

    我没有看到应在注释中显示的电路。 您可能忘记添加它了。  

    林亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rinya:

    老实说、我仍然不能完全理解您想要实现的目标。 为何需要并行运行? 您希望控制什么?

    您需要的输入和输出电压额定值是多少、以及我们将讨论哪个输出功率?

    此致、
    布里吉特