This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22EVM-784:使用 TPS548D22EVM 测试0.85V 输出

Guru**** 2529110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22, TPS548D22EVM-784

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244151/tps548d22evm-784-testing-0-85v-output-using-tps548d22evm

器件型号:TPS548D22EVM-784
主题中讨论的其他器件:TPS548D22

您好!

 我的客户需要调试他们的 TPS548D22设计并要求 TPS548D22EVM 进行比较。 我们能否知道如何将 EVM 修改为输出0.85V、更改 VSEL 电压除外? 客户表示目前的电压都是1V。 感谢您的友好帮助。  

此致、

G·滕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    TPS548D22EVM-784使用两个电阻分压器来选择输出电压。

    R20 (100kΩ)和 R23 (37.4kΩ)将基准电压设置为0.9V

    R8 (1.10kΩ)和 R15 (10kΩ)在输出电压下将0.9V 的基准电压缩放到1.0V。  (VOUT = Vref x (1+R8/R15)

    将输出电压调整为0.85V:

    1) 1)将 Vref 更改为0.85V 并移除反馈分压器

    移除 R15

    将 R23从37.4kΩ 更改为29.4kΩ(故障时闭锁)或25.5kΩ(故障时进入断续模式)

     或  

    2) 2)更改 Vref 并更新反馈分压器

    将 R23从37.4kΩ 更改为16.5kΩ(故障时闭锁)或17.3kΩ(故障时进入断续)、以设置 Vref = 0.75V

    当 Vref = 0.75V 时、将 R8从1.10kΩ 更改为1.31kΩ、从而将 Vout = 0.85V 时 VOUT 的比例更改为 RSP

    电流 VSEL 电阻器选择的 Vref > 0.85V、因此没有反馈电阻器组合来根据当前的 VSEL 电阻器选择选择 VOUT = 0.85V。