This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40425:用于新设计?

Guru**** 2513195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40425, TPS40428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1242048/tps40425-for-new-design

器件型号:TPS40425
主题中讨论的其他器件: TPS40428

是否 推荐在新设计中使用 TPS40425器件? 是否有更高版本的芯片可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    是的、现在没有部件的新更换。

    此致

    颐和  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    器件 TPS40425与 TPS40428之间有何差异 ?

    如果我希望电源在无 PMBus 配置的情况下工作、并在双相(针对35A 负载电流)中使用智能功率级、那么哪个器件更好。

    此致、

    萨哈勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否 也推荐在新型设计中使用 TPS40428器件? 该部件将在未来五年内推出吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    TPS40425和 TPS40428都与引脚和封装兼容。 唯一的区别是、TPS40425在加电时以默认设置在非智能功率模式下运行、而 TPS40428在加电时以智能功率模式运行。

    是的、TI 将继续支持 TPS40428。

    此致

    颐和