This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:无法设置输入电压寄存器

Guru**** 2518850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243104/bq25703a-input-voltage-register-cannot-be-set

器件型号:BQ25703A

您好、TI!

当我写入0x0300时、InputVoltage 寄存器(地址0B/0Ah)没有被写入(对于最小输入电压 3968mV)。 我得到的回读值为0x0000。

这意味着什么? 它是否与系统功耗间歇性断电有关? 我在文档中的任何位置都找不到可能的原因。

有关 m system 的更多信息:

  • LiFePO4 4芯电池(7500 mA)
  • 充电电压= 14400mV
  • 充电电流<= 3500 mA

此致、

亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron  

    您能再多讲一讲您的测试程序吗? 是否尝试在适配器已插入或处于仅电池模式时设置 InputVoltage 寄存器?

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    从我对系统中这款芯片的经验来看、无论是脱离输入电源还是脱离电池都没关系、大家可以始终把0x0300写入 InputVoltage 寄存器。 我们希望当芯片过压复位时、该寄存器能够复位为0x0000。

    此问题仅影响在任何"正常"情况下无法写入此寄存器的某些单元。  

    该充电器可接收16V 至高达4A 的输入功率。如需了解充电器配置、请参阅下文。

    ChargeOption0

    0x020e

    MaxChargeVoltage (值)

    14400 mV

    充电选项1

    0x0220

    充电选项2

    0x2b7

    充电选项3

    0x0001

    程序选项0

    0x4a54

    项目选项1

    0x8403

    InputVoltage (寄存器)

    0x0300

    MinSystemVoltage (寄存器)

    0x2800

    此致、

    亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Aaron

    请注意、 在上电的前200ms 有输入电压寄存器设置。 请在启动后将对此寄存器的任何写入延迟200ms。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    如果要在启动后的200ms 内写入该寄存器、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    写入值被忽略、充电器加载其默认值- VBUS -1.28V。  


    此致