This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS48111Q1EVM:用于 BMS 系统的 TPS48111Q1

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243842/tps48111q1evm-tps48111q1-used-in-bms-system

器件型号:TPS48111Q1EVM

您好、Rakesh、

我们在 BMS 系统中使用了 TPS48111Q1。 昨天、我们测试了5块 BMS 板、最终在一个测试设置 单元仿真器中完成。 当我们测试这些板进行 充电放电电流和短路测试时。 我们发现 、我们发现2个电路板出现故障、其中预充电 MOSFET 无法启动。 当我们深入研究这个问题时,我们发现预充电 MOSFET 不能接通可能是由于  FLT_I 信号低了1-2 us。 今天我们捕获了 DSO 上的波形、发现 具有 INP_G 和 EN 信号的 FLT_I 信号。 一切看起来都很好、但预充电 MOSFET 栅极没有升高。

我们只是更改了设置、而没有进行任何电流测试。 我们甚至不知道这个问题是如何发生的。 请参阅波形并支持该问题是如何发生的。

谢谢。此

致、 子哈希 Dhyanie2e.ti.com/.../TPS48111_5F00_Waveforms_5F00_for-_5F00_Current-Fault.docx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subhash:

    感谢您联系 E2E  

    我们将审查并通过 EOD 星期一回复您  

    此致  

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subhash:

    您能否检查主 FET 是否也被错误地启用?  

    请探测 INP、pu 节点电压  

    此致  

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

     我们已  通过 FLT_I 捕获主 MOSFET Vgs (PU)以及预充电 MOSFET Vgs 波形、但主 MOSFET /预充电 MOSFET 上没有误触发。

    TMR、IWAR、IMON 引脚短接到器件接地、使其 被禁用。  

    但 FLT_I 在小于2微秒的时间内处于低电平。  

    谢谢。此

    致、 D·苏哈希
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subhash:

    由于我们将通过电子邮件进行跟进、我将在此处关闭此主题

    此致  

    勒凯什