This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:与 LM5176相比的优缺点

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241945/tps55288-advantages-disadvantages-against-lm5176

器件型号:TPS55288

您好!

TPS 是否有任何缺点? 效率似乎也一样好、只需要2个外部 MOSFET。

TPS 器件有哪些缺点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Valentinas:

    感谢您的联系。 您的应用和产品类型是什么? 输入电压范围、输出电压和最大输出电流是多少?

    取决于应用的最大功率、TPS55288主要关注功率低于100W 的应用、由于额定功率较高、散热会成为大问题。 其他是这两款器件的特性、如输入电压、输出电压最大电压、最大 Fsw、动态 Vo 设置和 I2C 功能。 您能否分享您的应用详细信息、以便我为您推荐合适的器件。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布莱斯、您好!

    我们的应用使用12V 汽车电池。 我们需要稳定的12V、最大7A 输出。

    我们有浪涌滤波器、因此不需要高于20Vin 的支持。

    在这方面、有没有任何比 TPS55288更好的 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Valentinas:

    最小 Vin 目标值是多少? 您是否会在此项目中考虑冷启动? 另外、能否知道 应用和产品类型?

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入电压最低为6V、它将用于拖拉机。 在转换器之前、应考虑冷启动并提供相关保护。

    此应用程序是拖拉机中用于农业用途的摄像头。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Valentinas:

    谢谢、 由于最大输出电流为7A、我想应该提供许多摄像头。 Vin=6V、Vout=12V、Iout=7A 都将持续很长时间、我想是否热性能可能是个问题。

    是否需要 I2C 功能来对器件进行编程? 否则、建议使用 TPS552882。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bryce、您好!

    我们不确定是否需要完整的7A 电流、但我们致力于提供支持。

    我们不会使用 I2C。 我认为 TPS 也是一个很好的选择。