This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LT1054:输出电压中出现尖峰。

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1241976/lt1054-spikes-in-the-output-voltage

部件号:LT1054

我已经在数据表第一页中设置了基本电压逆变器电路。 当施加到9V 输入电压时、可得到-8.7的输出电压。 (如预期)

但经过仔细检查、我会在大约37kHz 时获得300mV 的尖峰。

我将附加一张示波器屏幕照片。

任何想法、都可以在这里得到。  

我使用的所有钽电容器的电容 值均为建议值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Navis Azad、

    如何测量输入电压? 如果使用的是默认设置的示波器探头、请注意它会拾取很多噪声。

    与本文中有关测量纹波的介绍类似的一点: https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/how-you-measure-your-ripple-can-make-you-or-break-you

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brigitte、我对正在发生的尖峰更担心。 我是否应该为此 IC 使用低通滤波器来清理输出? 或者 IC 是否应该使用参考设置提供干净的输出?

    我看到它被用于几个带有 LC 低通滤波器的设计中。

    谢谢。

    纳菲斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    nafix Azad 您好!

    尖峰可能是测量伪影、这些伪影不会在电路中集会、而只是在示波器上看到。 您可能会回顾以下解释: 电压探测,也称为短吻鳄鱼夹|视频| TI.com

    是的、您可以在必要时在输入和输出上使用旁路滤波器。 如果您只需在输入和输出端添加一个较小的陶瓷电容器、电容器就会比钽电容器更靠近器件、那么尖峰可能会变小。

    此致、
    布里吉特