This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:8A FET 替代

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1243385/tps55340-8a-fet-alternative

器件型号:TPS55340

您好!

我以前使用过 TPS55340、但内部 FET 似乎只能处理高达5A 的电流。 我需要8A 解决方案。

 

  1. 您可以推荐8A 类似器件吗?
  2. 或者、我可以将两个 TPS55340组合使用以获得更高的功率(它们应并行处理10A 电流)、这是一个推荐的实施方案吗?

谢谢。

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam:

    您能否说明您使用的输入和输出电压范围?

    通常、对于较高的输入和输出电压、如果使用外部开关、则功耗要容易得多。 因此、您可能需要为高功率转换器使用 LM5123等控制器。

    此致、
    布里吉特