This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:配置 IC 的输出(TPS25750和 BQ25792RQMR

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1244237/tps25750-configure-the-output-of-ic-tps25750-and-bq25792rqmr

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: BQ25792

我正在将 TPS25750 (PPHV)的输出连接到 BQ25792rqmr (VBUS)、要求输出稳定为5V。 我需要适当地配置这两者吗? 或者我配置它们中的任何一个都可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您在功率接收器配置中使用 TPS25750。 Type-C/PPHV 控制器将与远端电源建立明确的协议、您必须配置连接的电池充电器(BQ25792)以使用 PD 为电池充电。

     由于7月4日是假日、TI E2E 设计支持论坛的回复可能会从7月3日推迟到7月4日。 感谢您的耐心。