This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54525:在低电平到高电平转换时不会启用 Re

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54525

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1240934/tps54525-will-not-re-enable-on-low-to-high-transition

器件型号:TPS54525

您好!

我们使用(2) TPS54525从12V 输入生成3.3V 和5V 电源。 我们使用由12V 输入偏置的分压器来启用/禁用  TPS54525 (注意:PWR_EN 信号 在捕获开始时被拉低并延迟400ms)。

当12V 输入电压下降(PWR_EN 降至0.6V 以下)时、两个 TPS54525s 都停止了开关;但是、3.3V 开关重新启动、5V 开关永久锁定。 您知道为何只能有一个 TPS54525重新启动吗? 我不确定 UVLO 或 UVP 是否将其锁定。

注意:我们已在几个电路板上对此进行了测试。 我们修复了12V 输入电压压降问题、并修改了该电路。  

非常感谢您抽出宝贵时间!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    Zixu 将检查您的问题并很快回答您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    由于缺乏信息,很难分析根本原因。 请帮助您执行多项操作:

    1.测量波形中标记点的值

    2.分享5V 元件和3.3V 元件的原理图和布局。 并且请分享每个电源轨的负载条件、

    3.在异常关闭期间,帮助采集12V->5V 器件的 Vin + VEN + Vout + SW。 假设 VEN 或 Vin 降至 UVLO 下降阈值以下、但还需要更多的证据

    有任何内容不清楚、请告知我。

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zixu:

    我将与团队合作、尽快获得这些测量结果。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是测量结果:

    -黄色为12V IN

    -蓝色为3.3V  

    -红色是5V

    -绿色为 PWR-EN

    1. 12V 输入电压下的测量结果

    2. PWR_Enable 的测量

    我估计我们的3.3V/5V 电压轨上应该有大约0.5-1A 的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、第一张图片具有显示最小 Vin 电压的测量值、第二张图片具有显示最小 PWR-EN 电压(600mV)的测量值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    由于我手头没有 EVM、因此我已经应用 EVM 进行了基准测试。 在 EVM 上进行验证后、请等待一段时间。

    很抱歉给您带来不便!

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心! 感谢您对此进行研究。 如果您想在同一时间进一步了解情况、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您的理解! 将通知任何更新。

    您可以测量 VREG5 + SW + Vout +EN 吗? 因为 UVLO 与 VREG5相关、而不是与 Vin 相关。 我需要在所示期间检查 VREG5电压的状态。

    BRS

    资旭

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christitan:

    我没有在 EVM 上复制此类现象、TPS54525会在输入电压下降后重新启动。 也许我需要您提供信息。

    您能帮助分享 TPS54525的布局吗? 如何在电路中实现400ms 的延迟? 能否进行 ABA 测试、看看如果电路板上焊接了新芯片、是否会出现这种情况?  

    如果您在没有这种 Vin 压降的情况下切换 EN、这种现象是否仍然存在?

    您能帮助共享上一主题中所需的波形吗?

    BRS

    资旭